欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

  • 2021.11.24 16:27:12
  • 米思米
  • 1721

问题

希望利用超硬钻头进行高精度钻孔加工(孔径公差H7、孔定位精度0.01以内)。


目前是利用钻头进行定位孔加工,出现了孔位置偏差、孔径公差跳动、孔弯曲等各种问题,无法精确定位。请问如何解决这一问题。

回答

利用超硬钻头进行高精度钻孔时的要点


1.    为了防止孔弯曲,应使用钻头各切削刃之间的刃高差在0.01mm以内的刀具。
利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

2.    为了维持孔径精度,应使用钻头刃径公差在H6以内的刀具。

3.    钻头挠曲方面,应使用最大挠曲量低于0.01mm/100mm的刀具。

4.    刀具的夹持是采用热装法。

5.    为了抑制钻头导向孔弯曲、维持定位精度,不要使用钻头可能发生跳动的中心钻尖端导向方法,利用扁钻头沉孔(孔深度为外径的3倍以上)加工出外径导向孔效果更好。
利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

6.    如果孔径达到Φ5以上,则由于3刃钻头的旋转比2刃产品更加稳定,且因为芯厚较大,加工时的颤振较少,所以钻头不易发生跳动,最适合用于高精度加工。
利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

推荐商品简介


米思米

TiAlN涂层超硬双刃钻头 标准型

利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

米思米

TiAlN涂层超硬钻头 3刃/Stub型/标准型

利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

利用超硬钻头进行高精度钻孔时的注意事项

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities